This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5940:TLC5940RHBR

Guru**** 2543850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1404622/tlc5940-tlc5940rhbr

器件型号:TLC5940

工具与软件:

我们想 了解 GSCLK 和 BLANK 信号时序。

如果 GSCLK 和 BLANK 上升(或下降)时序是相同的、

如果是 上述情况、OUTn 信号电平如何?    

我们 可能会 认为 OUTn 电平是不稳定的。

预期不会高得多。

 我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们不建议尝试使用与数据表不匹配的时序。 正如您在数据表中看到的、GSCLK 将在消隐信号之后生效。

    对于您的问题、实际上、我们不知道您所说的状态、因为我们始终会遵循时序。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当器件上电和断电时、支持 OUTn 输出电平为每个状态高电平、低电平或高阻态。

    LED 指示灯 亮起、闪烁或熄灭。

    我们还假设 一次加电/断电次加电/断电后、Outn 的状态不同...  

    我们的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否是说您观察到 LED 在通电/断电期间亮起/熄灭?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们很晚才回复您。

    我们的意思是,我们观察到了以下现象。

    接通电源 n 次后则正常、接通电源后则不正常、LED 会闪烁。

    然后、下次上电后就可以了。   

    他们又会怎么看待这种现象呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果它有时工作、但有时不工作。 我认为最可能的原因是沟通是错误的,当它不好

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发送编修。

    如果 GS 计数器未像 GSCLK 那样正确设置、并且空白电平为高阻态。

    如果发生上述情况、为什么  OUTn 信号电平变为低电平。   

    能不能  更详细地告诉我驱动程序状态发生了什么变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 BLANK 信号为高电平、则输出将关闭、因为 BLANK 信号将控制输出。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发送编修。

    我说这不是很好的 表达。

    很抱歉您的困惑。

    如果未设置 GS 计数器 、因为未   提供 GSCLK 和 BLANK 信号。

    我想 GS 寄存器没有设置为 它不稳定。

    是这样吗?

    如果是这样、如果在上述情况下、为什么  OUTn 信号电平将变为低电平。  

    能不能  更详细地告诉我驱动程序状态发生了什么变化。

    我们想知道 OUTn 信号在方框图电路中的工作原理和状态细节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我不清楚您在这里的问题。

    这话什么意思

    "

    如果未设置 GS 计数器 、因为未   提供 GSCLK 和 BLANK 信号。

    我想 GS 寄存器没有设置为 它不稳定。

    是这样吗?

    如果是这样、如果在上述情况下、为什么  OUTn 信号电平将变为低电平。  

    "

    我的理解是、您在 GSCLK 和空白为低电平时设置 GS 计数器、并且在您设置 GS 寄存器后您看到输出仍然为低电平?

    我对吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让您感到困惑。

    您的理解是正确的。

     

    我想说、

    我在 GSCLK 和 BLANK 无信号时设置 GS 计数器 、并且在设置 GS 寄存器之前、我看到输出为低电平。

    鉴于上述情况、为什么 OUTn 信号电平会变成低电平。  

    我们想知道 OUTn 信号方框图电路内部的工作原理和状态。更多细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我看到了。 我想问一个问题。 在 GSCLK 和 BLANK 为低电平时设置 GS 计数器后、您是否上拉 BLANK 信号并设置 LAT 信号?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常抱歉、我给您一次又一次的问题。

    我来告诉您我们的 产品状态。

    当 It power sw off (关闭电源)时、LED 驱动器不供电。

    当它的电源 SW 打开时、LED 驱动器最后供电。

    当 它 为 SW 供电时、

    空白部分不会上拉、XLAT 会上拉。

    在 它 关断(这意味着断电)之前、LED 驱动器不会供电。

    我们认为 LED 驱动器 处于未知状态。

    因此当我们打开时、 在设置完成之前、LED 驱动器处于未知状态。

    是这样吗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供时序图以便像数据表中的图那样了解您的步骤? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们上传信号波和 Cicuit 图。

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../20240927-TI-Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的专家是 ooo 并且在中国国庆日期间,请原谅迟交的答复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与关于 OUT0-OUT15端口可能为 GND 电平、

    如果它将被设置为错误的寄存器与 CONTROL。

    如果是、  OUT0-OUT15端口的电平是多少。

    我期待着回复您的答案。