This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:IC 澄清's 寿命

Guru**** 2391535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422403/tps61021a-clarification-on-ic-s-life

器件型号:TPS61021A

工具与软件:

我们正在使用 TI 升压 IC:- TPS61021A。

如果 FB 引脚连接保持开路并在过压保护下工作、这将影响 IC 寿命。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikin:

    只要引脚电压不超出规格、就没有问题

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表"TPS61021A 将谷值开关电流限制为近似100 mA (当 FB 引脚电压低于0.2V 时)"中提供的声明。

    因此、如果反馈引脚保持开路、这种情况是否可以得到满足并且谷值开关电流会受到限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikin:

    良好的布局。  

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示、如果前馈电容器(C3)连接到反馈引脚且未安装反馈电阻器(R1和 R2)、则反馈引脚上的电压将会是多少?

    输出电压将是多少?

    是否支持2A 负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikin:

    FB 引脚具有静态电流、因此最终的 fb 引脚电压将为0。 Vout 将为4.35V。

    此 fb 浮动条件不支持2A。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nikin:

    电感器电流将被限制在100mA 范围内。 输出电流将取决于输入电压和输出电压。

    此致、

    Travis