This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:VCC=5V 特性

Guru**** 2544720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417158/tlc6c5912-q1-vcc-5v-characteristics

器件型号:TLC6C5912-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

 Vcc=5V 时是否有电气(VOH、VOL、IIH、IIL)数据? 我只能在数据表中提供 Vcc=3.3V 时的数据。

对于开关特性、在我的理解中、Vcc=3.3V 和 Vcc=5V 的特性是相同的。 是这样吗?

此致、

Youhei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。  用于施加到 Vcc 的任何电压(3.3V 或5V)的一组阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     VOH、VOL、IIH、IIL 电气特性@Vcc=5V 会怎么样?

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点困惑。  我想它是在 Vcc=5V 时定义的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    抱歉。 我想知道  Vcc=3.3V 的特性。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不专门在 ATE 上测试该逻辑电平、但您可以估计它与5V 时的 Vcc 的比率相同。  换句话说、如果5V 的4.9V (20uA 时的 VOH)是 Vcc 的98%、而5V 的4.5V (4m 时的 VOH是 Vcc 的90%。  只需使用这些3.3V 百分比作为估算值。  它可能比那更糟糕一点、因为源极与栅极之间的电压差略低、而 RDS 则略高。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    谢谢你。

    此致、

    Youhei