This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:RGB LED 调光应用、由一个雄心勃勃的书呆子开发而成

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5521, LP5810, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419571/lp5521-rgb-led-dimming-application-by-an-ambitious-nerd

器件型号:LP5521
Thread 中讨论的其他器件: LP5810LP5562

工具与软件:

大家好!
感谢你能抽出时间。

我是一家创业公司的联合创始人、我们为 SAR 失踪人员服务创建 LoRa 通信盒。

我最近开始根据已有的板件设计一个小型板(例如 RAK 14001板、其中使用 I2C 线路驱动 RGB LED)。
然而、经过几个小时的研究和阅读我正在使用的 LP5521TMX/NOPB 技术文档、我不确定我的 I2C SDA/SCL 原理图。

如果你们中的任何人都愿意去看看我做了什么,我会感激的。
再说一次、我不是电子工程专家、而是电子工程的忠实粉丝、我将竭尽所能! :D

我的微控制器的电源是3.3V 电压下的 RAK 4631。

谢谢、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    很抱歉由于中国国庆日晚才回复。

    您能展示一下您的整个原理图吗? 如果您不想在公共论坛上添加电子邮件附件、请向我发送电子邮件(jared-zhou@ti.com)。 根据随附的图、您能告诉我此结构的用途是什么吗?

    BTW、我想推荐我们的新器件 LP5811、即 LP5521的下一代器件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:


    感谢您的回答。


    我使用两个2N7002K、因为我的微控制器(RAK 4631)的输出电压是3.3V。
    我为 LP 5521提供5V 电压、在我看来、不建议"混合"这两个电压... "我不会骗你的,我不会骗你的。"

    同时、我已将5521替换为5562、这样更容易理解和应用。

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    实际上、我们还有新器件 LP5810、下一代 LP5562。

    您在使用 LP5562时是否仍然遇到任何新问题?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared!

    我没有问题,因为我还没有做电路,我只是要求意见:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    希望您做得好!

    如果您有任何问题、请随时通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)与我联系。

    BR、Jared