This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1 VCC 引脚损坏

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421946/lm5170-q1-lm5170-q1-vcc-pin-damaged

器件型号:LM5170-Q1

工具与软件:

我们通常会 遇到 LM5170-Q1 IC 损坏、测得 VCC 至 AGND 仅低于200欧姆! 我们确实有一个 LDO 可以防止对 VCC 产生过压干扰、但问题仍然存在。 如果您知道 如何防止此 VCC 引脚 损坏、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它也可能会损坏 VCCA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chung:

    我认为原理图中没有任何问题。

    您的输入电压/输出电压和电流是多少?

    是否发现任何其他引脚损坏?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、当直流/直流转换器不再通过48V 输入产生12V 输出时、VCCA 和 VCC 的电阻通常较低。 其他引脚看起来正常、但我肯定无法检查所有引脚、因为 IC 不再工作。 直流/直流转换器为48V 至13.5V 输出、45A 满载(最大电流设置为79.2Apk (2x39.6Apk))。 即使在负载非常低的情况下、LM5170-Q1也可能会受损。  过去、我们曾向效率不佳的 IC 发送给 TI 进行调查、但未得到任何答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chung:

    您必须测量所有引脚的 GND、以查看是否有任何引脚损坏。

    此致、

    Feng