This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520是否可以驱动高电压(600V) MOS?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422776/ucc21520-can-ucc21520-drive-high-voltage-600v-mos

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件: UCC21550

工具与软件:

大家好、可以使用 UCC21520驱动 HV (600V) MOS 吗? 如果它不能工作,你可以推广一个合适的设备吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    是、UCC21520能够驱动600V HV MOSFET。

    我建议研究一下这款产品的新一代更新版本: UCC21550

    UCC21550是对 UCC21520的更新、具有更高的稳健性和更好的成本结构。

    请随时提出下面的任何其他问题!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroki、非常感谢您的回答。 UCC215220有两个输出、每个输出是否能够驱动3个并联的650V MOS (器件型号 IPW60R037P7)? 否则、UCC21550或其它器件能不能做到这一点? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Woney、

    是的、两个驱动器将能够并联驱动3个 MOSFET。 但这取决于多种因素。

    您可以使用以下计算器与客户的系统进行核对: e2e.ti.com/.../7725.Gate-Driver-Max-Frequency-Calculator.xlsx

    只要频率在最大频率范围内、就应该没有问题。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!