This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:负载调整率

Guru**** 2532010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422135/tps62873-load-regulation

器件型号:TPS62873

工具与软件:

嗨、团队:

我们将 TPS62873QWRXSRQ1用于具有5V 输入电压的 DDR 电源、当我重新启动负载(DDR PHY)时、该降压转换器的输出电压会出现轻微压降。 我查看了数据表、该芯片似乎具有负载调节功能、输出电压随着输出电流的增加而增加。 PS。 远程反馈已实现。

我的问题是、如果负载电流变低、此降压转换器会降低占空比并最终降低输出电压、我是否正确? 或者这只是轻负载和重负载条件下的精度问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lelian、

    感谢您联系我们。

    在理想情况下、占空比不应随负载电流变化而变化、而应仅根据电感器电流变化。 但是、由于高侧和低侧 FET 的导通状态 电阻(RDSon)随着漏极电流(FET 的漏源电流)的增加而增加、FET 上的压降 随着输出负载的增加而上升。  为了补偿功率 FET 上的更高电压、需要增加占空比以保持输出电压调节。 总之、占空比通常随着负载电流的上升而增加。

    另一方面、较低负载时 Vout 的降低与反馈电路的行为有关、而不是与占空比的降低有关。

    希望能解答您的疑问。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel:

    感谢您的讲解、您能否详细介绍反馈电路与较低负载下 Vout 降低的相关性? 我想进一步了解这种行为。 我们已经实施遥感、它是否与反馈电路上由于布线电阻而产生的轻微压降有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lelian:

     负载电流越高、Vout 越小、部分原因可能是 VFB 随温度变化。 在任何情况下、1%的 Vout 容差都会覆盖 PVT (工艺、Vin、温度)变化的范围。  

    遥感可补偿系统负载上因 PCB 布线电阻( 相对于输出电流)而产生的电压(IR)压降。  轻载条件下输出电压略微下降与遥感功能无关。

    您是否对应用中的 Vout 调节有疑问? 它是否超出限制?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Excel)好

    它不会超过限值、只是想知道这种行为是如何产生的。  我不确定如果我不知道根本原因、在其他测试用例中、这种降低是否会增加。 如果由于温度或其他环境因素而不可避免、我只需将其保留在这里。

    那么、从您的角度来看、只要输出电压在限制范围内、我能不能使轻负载时输出电压略微下降?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lelian:

    通常、SoC CPU/内核电源轨或任何系统负载都可以容纳 Vout 容差(例如5%)。 您只需为直流精度分配1%的容差 、即可 满足 TPS62873-Q1的直流、线路和负载调节要求。 而剩余的 Vout 容差将用于纹波电压、瞬态负载变化、电压监控(如果有)等 请参阅下面的示例输出电压偏差预算以供参考。

    VDD_DDR 电源轨的电压调节规格是什么?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel:

    电压容差确实是5%、 感谢您的解释、我认为您的回答解决了我的问题