This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:充电

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419332/bq25756-charge

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好、我们使用 BQ25756对24V 电池充电。

当输入电压低于28V、时、效果良好。

但是、当 输入电压超过28V、时、它会停止充电。

如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    感谢您的配合。 我有几个问题需要帮助:

    您正在使用什么输入电源和电池? 这里的充电电流是多少?

    BQ25756是否设置任何标志或状态? 是否触发 ACOV?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、输入是可调直流0~60V 电源、我们使用48V 或24V 电池。

    所需的电流为10A。当输入电压低于28V 时、电流将为10A。

    但当 输入电压超过28V、时、电流会降至0。

    标志或状态与演示板相同,我们不做任何更改。

    ACOV 设为54V、输入电压低于50V、所以我觉得 ACOV 没有被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    您可能已经检查了这一点、但您的电源是否能够为 BQ25756提供约500W 的功率?

    标志或状态与演示板相同、我们不做任何更改。

    仅为了确认、当您在电路板未以高于28V 的电压充电时读取寄存器时、标志和状态不会发生变化?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源正常。

    请告诉我应该读取哪些标志或状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    您如何与器件通信?

    您将需要读取寄存器21至27。 如果您使用的是 BQStudio、它是状态和标志框中的寄存器。 我在下面附上了 BQStudio 的图片以供参考。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们与图中的值相同。

    "怎么样?

    有什么错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li:

    您能向我发送所见内容的 BQStudio 图片或寄存器文件吗?

    充电器是否报告电源正常?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在已经解决了。

    谢谢!