This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23605:SNVA489C 应用报告问题(AN-2162)

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ23605, LMZ14202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423649/lmz23605-snva489c-application-report-question-an-2162

器件型号:LMZ23605
主题中讨论的其他器件: LMZ14202

工具与软件:

用于计算 CFB 的公式(5)与两个设计示例中获得的值不一致:Ex1 LMZ23605 CFB = 2.5uF 和 Ex2 LMZ14202 CFB = 6.4uF。 方程式(4) CFA 的计算结果与示例设计中列出的值相同。 公式(5)中似乎存在错误。 请确认。

谢谢!

 吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您能在此处展示一下您的计算结果吗? 我在公式中没有看到任何错误。

    您可以使用 CFA、因为它是2个值中的较大者。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    我使用了电子表格来计算这些值。 Cff 的计算公式如下:

    =(1/D28)*((10^(C11/40))/(2*PI ()* D19))^2  、其中 D28是电感、LF、C11是衰减、!Attn!dB、D19是开关频率、FSW。 这是 SNVA489C 文档中的公式(5)。 在这两个示例设计中、列出的 Cfb 值与使用公式(5)进行的计算不同。

    BR、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您要为衰减(dB)使用什么值?

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    40dB、如示例所示。

    BR、

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我刚刚确认了公式正确、但表中的值错误。

    此致、

    Rahil