This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:输入熔断

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423632/lmr51450-input-blown

器件型号:LMR51450

工具与软件:

大家好!

我们制造的一系列 PCB 中均采用了 LMR51450FNDRRR 开关模式稳压器。 除了我们遇到严重问题的两个电路板(IC 的输入侧发生灾难性故障)之外、该稳压器在所有电路板上都能正常运行。 分析烧毁 IC 后、似乎只有输入级受损、而输出级完好无损。

我们会将24V 调节到5V。 有人能不能深入了解哪些因素会导致 IC 的输入以这种方式出现故障?

我们已经在24V 输入和5V 输出侧彻底检查了短路、但没有发现任何不结论。 欢迎提供任何建议或指导。

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由输入侧的过压或过流导致的。  

     有关 引脚失效模式分析的更多详细信息、请查看我们的功能安全文档- https://www.ti.com/lit/pdf/sffs413

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    实际上、我们已经看到在打开主电源的同时、稳压器的输入端发生了大约40V 的电压过冲、持续时间为10us。 您是否认为这样的脉冲足以吹扫输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以。 该器件的额定电压为36V、绝对最大值为38V

    此致、

    Rahil