This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:通过 BQ76952和主机微控制器实现平衡

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422367/bq76952-balancing-through-bq76952-with-host-micro-controller

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们的要求是通过主机微控制器执行平衡。

我们在 TRM 中找到了子命令。

根据我们的理解、我们可以控制每节电池的平衡开关、但我们不了解如何控制。

请澄清。

或者、我们从 TRM 中了解到、可以在 BQ 中设置以下参数。

Balancing Configuration _ 0x00

 最小 电芯温度_-20

 最大值 电芯温度_ 70

 最大值 内部温度_ 70

Cell Balance Interval_1S

Cell Balance 最大值 电芯3

电芯均衡最小值 电芯 V (充电)_3350

电芯均衡最小值 增量(充电)_ 50

Cell Balance Stop Delta (Charge)_ 10

电芯均衡最小值 电芯 V (张弛)_ 3350

电芯均衡最小值 Delta (张弛)_ 50

Cell Balance Stop Delta (Relax)_ 10

当我们在微控制器中检查平衡条件是否匹配时、我们将发送平衡开始命令。 平衡停止命令时。

我们不确定这是对还是错。

我们请 TI 专家澄清上述所有内容。

谢谢  

Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    当主机命令在停止之前工作时、Cell Balance Interval 和 Cell Balance Temperature 会产生影响、但是其他设置更适合自主电池平衡。 本 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡 应用手册应有助于进一步了解主机平衡。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 专家:

    我们已经浏览了您建议的文档。

    我们已经浏览了所有可能的文档 TRM、数据表和电池平衡文档等

    我们无法绘制如何执行主机控制器平衡的过程。

    从微控制器角度而言、我们在开发相同的算法代码时不会遇到问题。

    我们请向我们提供在 BQ76952侧执行什么操作来实现主机控制器平衡。   

    谢谢  

    Rahul Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    请参阅下面的电池平衡应用手册:

    此致、
    Alexis