This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:不正确的 RSOC、显示放电至低于10V 后100%

Guru**** 2584835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423495/bq40z50-r2-incorrect-rsoc-shows-100-after-discharging-to-less-than-10v

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

当放电至低于10 V 电压时、RSOC 显示100%且所有5个 LED 均亮起、这将导致电池状态正确。 如果我们做充电,电源循环,闪存固件再次或发送关机命令设备,然后设备显示实际 RSOC 在该过程后2%,需要什么设置,以便它应该每次显示正确的 RSOC。 学习周期已执行、电池设置也已配置。  我已附加屏幕截图和日志文件。

  e2e.ti.com/.../BQ40z50_2D00_10102024_2D00_v1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moeez:

    您能否确认热敏电阻是否正在使用? 我看到 TS1-TS4读数都极低、从而导致温度寄存器报告极低的温度。 如果它们未使用、则应在下面的温度使能寄存器中禁用:

    此致、

    Anthony