This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:插入和取出电池后、不产生通信或输出。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419143/bq40z50-r1-no-communication-or-output-is-generated-after-the-battery-is-inserted-and-removed

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

  我有一个 BQ40Z50-R1溶液电池、机器要插上插头、电池没有输出、无法通信。 预测试电池正常、输出正常、通信正常。 我想知道为什么电池会出现这种现象。

   我有个BQ40Z50 º C 至 R1方案的电池和机器做插拔后、电池无输出、也无法通讯。测试前电池是好的、输出正常、通讯也正常。想知道电池为什么会出现这个现象。º C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能更深入地谈谈正在进行的测试吗? 电池连接是否已插入并拔下、还是电池组连接?

    电芯目前的电压是多少?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    电池组在机器上插拔、机器未开启。PCBA 已正确连接到电池、电池电压为16.6v。连续插入并移除3到5次、无电池输出、无与 EV2400的通信、且电池组的正负端子与16.8V 电压相连后有通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件断开并连接时到器件的 BAT 引脚没有足够的电压、则器件将无法通信。 请确保适当的电压到达该引脚。 您能否通过为 PACK 引脚提供高于 Vstartup 的电压来确保测量仪表也不处于关断状态?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

     器件上有一个1000uF 的电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已了解、您能告诉我们1000uF 电容器在器件上的位置吗?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       在机器背面、电容器在通电时充电。  连接电池时、可以看到正电极出现火花。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认移除此电容器是否能够缓解此问题?

    此致、

    Anthony