This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在高温下断电

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423602/bq25798-power-cut-off-at-high-temperature

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好、TI
我将 BQ25798在2S 配置下进行电池充电和放电、
当 TS (NTC、 103507 -2 10kΩ 热敏电阻)周围的温度升高时、是否存在任何可能/外壳会切断系统电源(VSYS)


此致
Abhineet Ranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    否  TS 仅阻止从 BAT 到 SYS 的充电电流。  另外、还有一个单独的热调节反馈环路、用于监控芯片内核温度并钳制输出功率、从而防止芯片温度升高。  这会降低充电电流、从而使电池为系统负载供电。

    此致、

    Jeff