This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:PD 控制器

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413435/tusb1044rnqevm-pd-controller

器件型号:TUSB1044RNQEVM

工具与软件:

你(们)好

TUSB1044RNQEVMW 使用5V 电源。 如果从 Type C 插头获取电源并向连接到 Type C 插座的器件提供100W 功率、是否需要添加具有 DRP 功能的 PD 控制器? 你有什么模特推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB1044EVM 不适用于高于5V 的 USB-C VBUS、因此 不建议通过 EVM 本身传递100W 的功率。

    如果您确实希望通过 USB-C 连接传递更高的功率、则需要 PD 控制器。 我的团队仅支持我们的 USB 转接驱动器、但我相信通过 Type-C 的最大功率输送为60W (20V、3A)。 您可能需要通过提交另一个带有 PD 控制器器件的 E2E 来与 PD 控制器团队进行检查。 我们在部分 EVM 上使用的 PD 控制器的一个示例是 TPS65987DDH。 在 E2E 博文中使用此器件名称会将您的问题提交给 PD 控制器团队。  

    仅当您希望在同一端口上同时支持拉电流和灌电流实现时、才需要 DRP 功能。 如果您只需要充当供电方、则只需要 DFP 功能。 如果您要在一侧使用接收器、在另一侧使用发送器(通过电路板供电)、则可能需要两个 PD 控制器。 这对 PD 团队来说是个更好的问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好

    感谢您的答复、TPS65987DDH 的面积太大、我们将寻找其他 PD 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 如果您有关于 TUSB1044EVM 的任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您的电子邮件、我会将原理图发送给您进行确认。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    它的团队政策是在 E2E 平台上保持原理图审阅。 如果您想私下发送此邮件、您可以通过接受我朋友的请求、直接向我发送原理图 PDF 文件:

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Shane

    已发送私人消息、请检查。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    我看到您的私人消息。 让我进行原理图审阅、并在明天准备好。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    请在我们的私人消息中查看我的评论。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane