This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:PVCCIN 电源轨中的压降

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424085/tps53689t-voltage-drop-in-pvccin-rail

器件型号:TPS53689T
主题中讨论的其他器件:CSD95560

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用 TPS53689T VR14控制器 IC 和 CSD95560功率级 IC。  

当 PVCCIN 电源轨配置为8+0相时、我能够获得1.8V 的正确输出电压。

但经过一段时间后、电压降至零伏。  

在下面随附的"状态"选项卡中获得很少的错误。

您能告诉我导致此误差的原因以及如何纠正此压降吗?

谢谢!
Siddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddhi:

    您是否可以探测第1相的 CSP 及其 TSEN、PWM 和 SW。  

    另外在 config file --> configure --> calibration 选项卡--> disable PWM auto -->我想通过该设置查看报告的故障、  

    此致

    Vasav