This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512HV:电感器故障问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92512HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423024/tps92512hv-the-inductor-howl-issue

器件型号:TPS92512HV

工具与软件:

您好!

我们将 TPS92512HV 用于 LED 驱动器、现在、 当输出电流大于0.7A、输入电压为12V、输出电流为最大2.5A 时、便会发生电感器操作问题

请参考下面的示意图、如果有任何错误、请提供您的评论、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    电感器噪声何时会发生? 该噪声是否仅在通过 PDIM 引脚进行 PWM 调光时才存在? 或者、即使将 PDIM 引脚设置为恒定高电平、也是否存在噪声?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我们的测试周期是20-100us、高压时间是5-20us、 发生电感如何、我们 降低 IADJ 并有一些 改进;

    但通过将 PDIM 引脚设置为恒定高电平、输出电流将会降低、此时不存在噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    这似乎是由 PWM 调光引起的。 然而、当周期= 20us 时、调光频率为50kHz、超出了人耳的可闻范围。 在这种情况下、您是否仍能听到电感器的噪声?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我们使用20-100us  周期、可能超出了 调光频率范围100Hz-1KHz 的范围、而且200Hz 没有噪声、

    因此、我们将更新周期以匹配调光频率、并再次进行测试、感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    对不起,我不明白你的意思。

    无论如何、如果要降低 PWM 调光引起的电感器噪声、将 PWM 调光频率增加到超出可闻范围的值(>20kHz)是解决此问题的一种方法。 将电感器改为更好/更安静的类型可能会有所帮助、但这只能减轻噪声、而不会消除根本原因。

    此致、

    Steven