This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923652:需要审阅的原理图

Guru**** 2596585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419776/tps923652-schematic-to-review

器件型号:TPS923652

工具与软件:

大家好、

该电路基于 TPS923652建立。
它应该将600mA @ 21Vout 调节。

我由8-34V 输入电压供电。

我制作了快速原型、并在8V 和34V (两个极端...)下在虚拟负载上进行了测试。

在这两种情况下、器件都无法正常工作。 我在输出端得到一个非常低的电压(~7V)。 检测电阻上的电压不是0.2V。 没有电流在负载上流动。

您能在我的实施中发现一些错误吗?



谢谢