This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:1309pcs LED:119个灯串和11个 LED、位于一个灯串中

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196, TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419158/tps61196-1309pcs-led-119-string-and-11pcs-led-in-one-string

器件型号:TPS61196
主题中讨论的其他器件: TPS92391

工具与软件:

1、我们需要一个 LED 灯组驱动芯片,LED 灯组1309 LED× 119和11 LED 系列,LED 灯组电气参数为/33V;它可以通过1190mA 调节 LED 灯组的亮度。
2.推荐符合上述要求的驱动芯片。
3. tps61196是否可以并联 FNB1/FB2/FB3/FB4/FB5/FB6以扩大电流并驱动以上 LED 灯?

e2e.ti.com/.../LED_2D00_SCH_2D00_V1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加:输入电源电压为12V-20Vdc 输入。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、偶!

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、期待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、偶!

    是的、TPS61196或 TPS92391都可以结合 FBx 以支持大电流 LED 灯串。

    TPS92391数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将使用 TPS61196芯片来设计 LED 驱动器电路。 请帮助在设计后检查原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、偶!

    没问题、我将等待您的更新。

    BR

    Patrick