This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电源管理论坛

Guru**** 2811915 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423267/bq4050-power-management-forum

器件型号:BQ4050

工具与软件:

大家好、我想问一下 BQ4050RSMR 的原理图设计是否符合要求。 上传的文件是原理图。 您能帮忙查看一下吗? 我们的产品处于设计和取样阶段、稍后将大规模生产。 请帮助我们。 谢谢你。

此致。

e2e.ti.com/.../02.-Battery_5F00_BQ4050RSMR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明一下这里使用的是什么类型的细胞形成吗? 如果仅使用一个电芯、则需要将 VC1作为连接点。 VC3、VC2和 VC1未使用时、VC4无法使用。

    另外、我看到 CHG 和 DSG 引脚连接到测试点。 此应用是否打算不使用 FET 系统?

    在此原理图中、VBAT 是否与应用负载连接?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

     

    我们使用的电池是"UFX 605080-2S"、请参阅规格表、电池包装在仅有两根导线的电池组中、且电池组标记为7.4V、3000mA、22.2Wh。

    我们不计划使用 FET 系统。 关于 FET、我想问一下它是不是充放电电路。
    VBAT 是 BQ4050的电源、由电池直接为电路供电。 我看到 BQ4050的电源范围包括电池的电压。
    另外我想问问 SMB 总线是否有1.8V 的电压等级? 因为我应该使用多少伏的 IIC 来连接。

     

    此致。

     

    基础

    e2e.ti.com/.../6153.-Battery_5F00_BQ4050RSMR.pdfe2e.ti.com/.../605080_2D00_2S_08FF_3000mAh_09FF_7.4V_A0527F673575606CC4893C68664E_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="626363" url="~Quot#5456549"]/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423267/bq4050-power-management-forum/5456549我们使用的电池是"UFX 605080-2S"、请参阅技术规格表、电池采用仅有两根导线的电池组封装、电池组标有7.4V、3000mA、22.2Wh]。

    明白了,我相信这将是一个问题,因为只有两条导线,这将需要被视为一个单元。 如果有7.4V 直接进入任何 VC 引脚、这将高于引脚的电压阈值、并可能损坏器件:

    如果可能、我们建议连接电池包中的两个电芯、并将它们分别从 VSS 连接到 VC1和 VC1连接到 VC2。  

    我们不计划使用 FET 系统。 关于 FET、我想询问它是否是充电和放电电路。

    好的、请确认该测量仪表的保护功能看起来不在使用范围内、因为许多保护措施都使用 FET 来保护电芯。

    此外、我想询问 SMB 总线的电压电平是否为1.8V? 因为它涉及到我应该使用多少伏特的 IIC 来连接。

    是的、我认为该器件使用1.8V SMBus:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Anthony。