This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:有关 TPS922055功率耗散和运行情况的阐释

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS922055, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421006/tps922055-clarification-on-power-dissipation-and-operation-of-tps922055

器件型号:TPS922055
主题中讨论的其他器件: TPS92640、TPS92641

工具与软件:

您好!

我希望深入了解 TPS922055 及其在特定应用中的内部工作原理。 下面是设置:

  • 输入电压(Vin) :48伏
  • 12个 LED 上的压降 :33.5V
  • 最大 LED 电流 :4A
  • 电源容量 :48V @ 6A.

我想澄清一下 IC 及其外部元件是如何耗散功率的。 具体而言、我了解会有 和导通损耗的影响 也可从内部 FET 获取电流 热耗散 电阻上的电压。 但是、我想知道当内部 FET 关闭时会发生什么情况:

  • 哪里可以做 储存的能量 这段时间去吧?
  • 这是怎么做的 影响 电压会如何变化?

此外、据我了解、TPS922055的设计效率很高、本身不会消耗太多功率、但如果能更深入地了解这一点、我将不胜感激。

感谢您的帮助、我期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    很抱歉迟到了响应。 请参考我的以下评论。

    [报价用户 id="566988" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421006/tps922055-clarification-on-power-dissipation-and-operation-of-tps922055 "]
    • 输入电压(Vin) :48伏
    • 12个 LED 上的压降 :33.5V
    • 最大 LED 电流 :4A
    • 电源容量 :48V @ 6A.
    [报价]

    首先、如果要以100%占空比驱动 LED、那么我会推荐 TPS92640/TPS92641实现更好的热性能和效率、因为 TPS922055在此类条件下很难持续工作(由于热问题)。

    [报价用户 id="566988" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421006/tps922055-clarification-on-power-dissipation-and-operation-of-tps922055 "]
    • 哪里可以做 储存的能量 这段时间去吧?
    • 这是怎么做的 影响 电压会如何变化?
    [报价]

    当内部 FET 关断时、电流将流过续流二极管(肖特基二极管)并通过下图中标记为红色的路径。 此时、存储在电感器中的能量将主要被 LED 消耗。

    此致、

    Steven