This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63027:5VOUT 效率曲线

Guru**** 2509195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424038/tps63027-5vout-efficiency-curve

器件型号:TPS63027

工具与软件:

您好!

申请您分享 TPS63027的5V 输出效率曲线。

我之所以需要5V 电压下的效率、是因为我正在设计具有以下限制条件

 VIN = 2.9至5.5  

VOUT = 5V  

I LOAD = 10 mA 至200 mA

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anurag:

    恐怕我们没有 基于5V 输出电压的效率数据。

    此致

    TAO