This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:LM5171-Q1

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423283/lm5171-q1-lm5171-q1

器件型号:LM5171-Q1

工具与软件:

您好!

我将 LM5171-Q1器件用于两相双向升压转换器设计。  

在 LM5171-Q1数据表中、根据理解、它仅为降压模式提供电压环路补偿基准、降压和升压模式的电压环路补偿将有所不同。 您能否分享 LM5171-Q1控制器升压模式电压环路补偿的一些计算基准?

谢谢、此致

Rayees

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    降压和升压的电压环路是独立的。 但是补偿结构 是相同的。 区别在于功率级传递函数。

    您也可以使用设计计算器进行补偿。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您的答复。 我已经使用这种计算器、但我想知道用于计算升压的电压环路补偿分量的公式与用于计算降压的电压环路补偿分量的公式之间有何差异、

    根据 TI 数据表、诸如 FCV、Kdc_Bk、wz_vl、wz_il 和 Kiset I 等独立参数对于升压的考虑方式不同、我是否可以使用上述相同的公式通过考虑参数变化相对于升压来计算升压电压补偿分量。 TI 计算器不提供任何计算公式、我需要验证计算结果。

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    请参阅 开关模式功率转换器补偿速成 https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您发送编修。 我已尝试从上述链接下载、但无法下载。 您能给我分享一下这个 PDF 版本吗?

    此致

    瑞耶斯·K· E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayees:

    您可以通过搜索"轻松实现开关模式功率转换器补偿"找到它。

    此致、

    Feng