This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI:不同 Ik 条件下的精度

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423877/tl431li-accuracy-in-different-ik-condition

器件型号:TL431LI
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

嗨、团队:

为了比较 TL431LI 与 NJM431的精度、Ik 在条件上是不同的(10mA 与1mA)。 它是否会对精度产生影响? TI 如何证明 TL431LIAI 优于 NJM431?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hayashi、

    此器件的预期最大工作阴极电流是多少? 我提出问题的原因是、NJM431阴极电流符合100mA (max)要求、TL431LI 阴极电流符合15mA (max)要求。 但我们的 TL431可以匹配该100mA 阴极电流。 我只想帮助确保我们为您的系统选择合适的器件。

    阴极电流本身对精度没有影响、但电流的增加会导致器件的温度变化增大、因此 需要考虑整个温度范围内的基准输入电压偏差。 但是、即使在 TL431LIAI 中包含该温度范围、仍然具有更高的性能。

    我们非常乐意支持样片订单、这样您就可以自己测试产品的性能。

    谢谢!
    约书亚