This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866C:我需要类似的 IC 0-5V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544C26, TPS542A50, LMR36503, TPSM365R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421247/tpsm82866c-i-need-similar-ic-0-5v

器件型号:TPSM82866C
主题中讨论的其他器件:TPS544C26TPS542A50LMR36503TPSM365R3

工具与软件:

大家好、在 TI 产品中、我发现了一款可编程稳压器 IC、它具有用于 I2C、SPI 或 UART 接口的0-5V 可调电压。 无法找到此类 IC。 电压分辨率为+/- 1mV、输出<= 200 mA。 您是否可以推荐此规范 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您可以使用什么输入电压?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     0V 至24V 输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 TPS544C26 (I2C 和 SVID)和 TPS542A50、但这是高电流器件、输入电压限制小于24Vin。  

    另外、如果您的输入电压高达24V、我建议查看 SR WVIN。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复、请提供器件型号。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 WVIN 团队:  

     您是否有任何可以满足上述要求的东西  

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sriram:

    您能否确认您是否在寻找:输入= 24V、输出= 5V、输出= 200mA

    为此、我们建议对转换器使用 LMR36503或 LMR43606、并对模块使用 TPSM365R3

    此致、

    Rahil