This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:CUV - DSG 关断时的电压阈值

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424117/bq40z50-cuv---voltage-threshold-where-dsg-shuts-off

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

在 BQStudio 的 Data memory - protection 表中、可以为 CUV 建立一项设置。 您能否确认这是电芯欠压值、在该值下 DSG (放电 FET)将在放电期间关闭。

如果不是这样、您能否说明哪种设置控制 DSG FET 会因电芯欠压而关断的电压。  

提前感谢您的支持。

此致、

Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    CUV Threshold 和 Delay 是可以为此设置的参数。 为了使 DSG FET 被禁用、最小电芯电压必须在延迟指定的时长内低于阈值。 一旦满足这些条件、DSG FET 将在 OperationStatus ()中设置[XDSG]位时被禁用。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了!

    感谢 Anthony、感谢您一如既往地提供反馈。

    此致、

    Joe DeWitt