工具与软件:
你(们)好
在 TPS6521902中、MODE/STBY 引脚默认配置为 MODE 和 STBY。
CPU 是 AM6232ASGGHAALW。
请告诉我以下问题。
1.如果我想更改状态(例如:活动→待机),如何设置引脚?
设置"MODE & STBY"后、如何单独运行"MODE"和"STBY"?
2.如果使用 I2C 控制、是否可以更改设置、不管该引脚的状态如何?
3. 3. 此引脚是否用于 AM6232ASGGHAALW"深度睡眠模式"?
此致、
Shungo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
在 TPS6521902中、MODE/STBY 引脚默认配置为 MODE 和 STBY。
CPU 是 AM6232ASGGHAALW。
请告诉我以下问题。
1.如果我想更改状态(例如:活动→待机),如何设置引脚?
设置"MODE & STBY"后、如何单独运行"MODE"和"STBY"?
2.如果使用 I2C 控制、是否可以更改设置、不管该引脚的状态如何?
3. 3. 此引脚是否用于 AM6232ASGGHAALW"深度睡眠模式"?
此致、
Shungo
尊敬的 Shungo:
TPS65219 02. 配置为使所有电源轨在两种 PMIC 状态(运行和待机)下都保持开启状态。 "MODE/STBY"数字引脚 可用于更改强制 PWM 和自动 PFM 之间的降压开关模式。 如果 在拉低该引脚之前更改了 STBY_1_CONFIG 寄存器、则该引脚还可用于禁用任何 PMIC 电源轨。 仅供参考、以下是 MODE/STBY 引脚的默认极性。 有关 TPS6521902上默认寄存器设置的更多信息、请参阅以下 TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucl0
将降压稳压器配置为在自动 PFM 模式下运行有助于提高轻负载时的效率。 在 AM62x 上使用 SoC 低功耗模式(如"DEEPSLEEP"或"STANDBY")时、这种模式需要所有与 PMIC 相关的电压域保持开启状态、因而非常有用。 有关 AM62x 低功耗模式的更多信息、请参阅以下技术参考手册中的"功耗模式"部分: https://www.ti.com/lit/pdf/spruiv7
谢谢!
Brenda
您好、Matt
请告诉我有关"2"的信息。
我理解如下、对吗?
TPS6521902可通过两种方式进入待机状态。
路径1. 将 MODE/STBY 引脚更改为 低电平。 (MODE/STBY 引脚配置为 MODE&STBY)
MODE/STBY 低电平:PMIC 处于待机状态、所有电源轨打开、BUCK 在自动 PFM 下运行
路线2. 通过 I2C 控制更改 MODE_I2C_CTRL→0h (自动 PWM)和 STBY_I2C_CTRL(1h→STBY 模式)。 MODE/STBY 引脚保持为"高电平"。 (MODE/STBY 引脚通过 MODE&STBY 配置)
如果可以通过 I2C 控制待机模式、我想 使用外部上拉电阻将 MODE/STBY 引脚设置为高电平。
此致
Shungo
您好、Brenda
使用功率模式"深度睡眠"时、MODE/STBY 引脚是否连接 GPIO0 (例如 GPIO0-42)?
2.将深度睡眠模式更改为正常模式时、是否需要在用户程序中将 MODE/STBY 引脚更改为高电平→将模式从深度睡眠模式更改为正常模式?
从深度睡眠模式更改为正常模式时、MODE/STBY 引脚是否不会通过 SDK 自动变为高电平?
3.将深度睡眠模式更改为正常模式时、
我是否应该使用 PMIC_LPM_EN0?
*我们的系统不使用部分 I/O 模式。
4.我可以用 I2C 只做上述操作吗?
此致
Shungo
尊敬的 Shungo:
TPS65219 02. NVM 配置为在两种 PMIC 状态(运行和待机)下启用所有电源轨。 基于此、MODE/STBY 引脚只影响降压开关模式。 将 MODE/STBY 引脚脉冲为低电平是完全可选的、具体取决于应用要求。
如果您希望降压稳压器在 SoC 处于低功耗模式时以自动 PFM 模式运行、 则可以使用来自 AM62x 的 PMIC_LPM_EN0信号将 MODE/STBY 引脚拉至低电平。 或者、可以使用 I2C (STBY_I2C_CTRL)。
请注意、PMIC 的 STBY 优先于"Active"状态。 这意味着、如果您要使用 I2C 进入/退出 STBY 状态、必须在原理图中将 MODE/STBY 引脚拉至高电平。
谢谢!
Brenda