This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:两个 AFE 堆叠、电流不平衡

Guru**** 2455100 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423864/bq76952-two-afe-stacked-current-imbalance

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010247

工具与软件:

尊敬的:

  客户使用参考设计 TIDA-010247创建了双级联 BMS 系统。  顶部 AFE 连接到15节电池 B9~B23、底部 AFE 连接到8节电池 B1~B8。 测试条件是 BMS 由电池供电、正常运行、没有外部负载、 测试每个电池电芯的电流和电压值。

每个电池单元之间的电流和电压具有显著差异。 在大多数情况下、底部电池的功耗较高、有时顶部 AFE 也可能具有较高的功耗。

理论上、每个电池的电流应该相等。 我们如何对其进行优化、以便更接近平等?

电流测试数据。

e2e.ti.com/.../current.xls

电压测试数据。