Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO、
工具与软件:
您好!
在为包含 BQ40Z50 IC 的电池组件充电时、Panasonic NCA103450电池单元的3S2P 配置无法充满电。 我们应该能够实现12.6V 电压、但只能稳定地实现11.93V 的满电压
在 BQStudio 中评估 IC 时、我注意到数据存储器-设置-充电配置中的位2为绿色、且选择了 SOC_CHARGE (请参阅下面的屏幕截图)。 根据 BQ40Z50技术参考文档、以下内容适用:
"如果设置了 Charging Configuration 中的[SOC_CHARGE]、则电压阈值控制、如中所述
第4.3节替换为 RelativeStateOfCharge ()控制。
采用该方法时、控制转换会发生以下变化:
a.[LV] state and RelativeStateOfCharge ()> Charging SOC Mid;移动到[MV]。
b.[MV]状态和 RelativeStateOfCharge ()> Charging SOC High;移至[HV]。
c.[MV]状态[DSG]= 1、并且 RelativeStateOfCharge ()< Charging SOC Mid–SOC Hysteresis;
移至[LV]。
d.[HV]状态[DSG]= 1、并且 RelativeStateOfCharge ()< Charging SOC High–Charging SOC
迟滞;移至[MV]。"
这是否意味着有可决定何时停止充电的充电状态值? 如果是、这些值是否在"高级充电算法"设置中定义? 下面是"高级充电算法"表中的我们的当前设置。
非常感谢您提供任何指导。
此致、
Joe DeWitt