This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:USB 2.0极性问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65987DDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421318/tusb1046evm-usb-2-0-polarity-issues

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987DDK

工具与软件:

您好!  

我 注意到、当我添加 USB-C 扩展时、除非以特定方向连接 USB-C 电缆、否则该电路板无法检测 USB 2.0设备。 USB 3.0和 DP 不存在此问题; 无论 USB-C 电缆如何连接、它们都存在。 这可确认翻转配置工作正常。

删除 USB-C 扩展解决了 我遇到的问题。 如果我直接连接到 USB-C 端口、如何连接 USB-C 电缆并不重要-所有设备均会显示:USB 2.0、USB 3.0和 DP。

您知道为什么添加 USB-C 扩展电缆会阻止 USB2.0设备出现、除非以特定方向连接?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    当直接插入到主机 PC (信号路径中没有我们的 EVM)时、USBC 扩展是否在 USB2的两个方向上都可以工作?

    它的扩展与 EVM 板组合在一起会增加过多的损耗、而无法在 USB2线路上建立连接。 有趣的是、这只会影响一个方向。 您是否可以检查 USB-C 扩展件在 USB2两个方向上均可正常工作?

    此致!

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 USB2、在没有 EMV 的情况下将 USB 扩展件直接连接到主机可在两个方向上运行

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    USB-C 延长线以及是否为有源线缆? 可能是 EVM +延长电缆给 USB2信号增加了过多的损耗。 在我们的 EVM 上、USB2线路直接从上游 B 型连接器路由到下游 USB-C 连接器。

    以下是 EVM 的原理图供参考: e2e.ti.com/.../TUSB1046EVM-schematic.pdf。我认为 TI.com 上显示的原理图是过时的。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    延长长度仅为1英尺。 是的、您随附的参考设计似乎与我一直使用的参考设计不同:

    TUSB1046 USB Type-C 使能器 EVM (TI.com)

    在过时的版本上、USB2线未直接从上行连接到下行连接器。 这可能是根本原因吗?

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    这取决于 您使用的 EVM 版本。 您可以发送 EVM 板的图像吗?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里您可以:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    抱歉、您拥有此电路板的较旧版本、该版本已通过 TI.com 用户指南中的原理图显示。 在此版本中、USB2线通过 TPS65982 PD 控制器进行多路复用:

    PD 控制器应检测方向并启用正确的 USB2路径。 这与电缆翻转时 PD 控制器更改 TUSB1046器件上 FLIP 引脚的方式类似。  

    由于 PD 控制器正在识别正确的方向以为 USB3设置 FLIP 引脚、我不确定这为什么它也不适用于 USB2。 让我将此主题提交给支持 TPS65982的团队、以检查他们以前是否遇到过此问题。

    致 PD 团队: 您是否发现 TPS65982仅在与电缆延长一起使用时才向一个方向传递 USB2数据存在任何问题?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我在过去没有看到这种行为、但我们通常不会过多地使用 D+/D-线从多路复用外部开始。 如果它在没有延长电缆的情况下工作、但不能使用、则电缆中可能有一些东西会阻止它真正具有非侵入性。

    PD 控制器通过以特定的方式偏置 USB-C 连接器的 CC 线来确定方向。 如果延长电缆以任何方式(不正确的偏置、信号衰减)影响此 CC 偏置、则可能会干扰方向检测。 有趣的是、该方向对于 DP 和 USB3正常运行、因此可能情况并非如此。

    Type-C 的一个问题是、我们并不总是知道适配器、设备、电缆等是否完全符合标准。 USB 2线路也可能存在问题、但不容易辨别。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔

    另一个注释是 TPS65982器件相当旧、不建议用于新设计。 如果您正在寻找支持 DP 交替模式的 PD 控制器、我建议您查看 TPS65987DDK。 它是一个类似的器件、但更是最新的。

    谢谢。此致、

    Chris