This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622E:VBUS 电压下降时的 SYS 输出电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424696/bq25622e-sys-output-voltage-when-vbus-voltage-is-dropped

器件型号:BQ25622E

工具与软件:

您好!

我需要有关调试问题的帮助。 我正在测试一个锂聚合物电池的用例 未连接 . 当 VBUS 电压约为5V 时、SYS 电压符合预期。

然而、当 VBUS 电压下降至3.7V 并快速上升至5V (~8ms)时、我预计 SYS 电压也会跟随 VBUS。 但另一方面、SYS 电压会 在40ms 内缓慢下降至1.5V、然后逐渐 上升至5V。 您能帮助我了解为什么会发生这种情况吗?

下面是电压的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    如果您参阅数据表第7页的"建议运行条件"表、您将看到允许的最小工作输入电压为3.9V。 当输入电源电压降至3.7V 时、由于输入电压过低、降压转换器会关闭、从而导致观察到 SYS 电压下降。

    在转换器重新开启和 SYS 增加回预期调节点之前、BQ25622E 执行上电序列(数据表第8.3.3节中有详细介绍)有一些时间延迟。  

    总之、在 VBUS 波形没有连接电池的情况下、BQ25622E 的性能符合预期。  

    此致、

    Garrett