请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 工具与软件:
您好!
我在同一块板上实施 LM5148降压、并按顺序依次为+5V 和+24V 到+15V 两个电源:+24V 到+5V 和+24V 到+15V。 它们都将+5V 连接到 VCCX。
遗憾的是、+15V 一直出现故障。 它不会立即出现故障、但在过去4个月中偶尔会出现4块主板。 请帮助识别我们的问题

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cuong:
请您可以使用您的规格填充计算器电子表格、以便我可以根据建议检查您的设计、这是一个很好的开始、谢谢。
LM5148-LM25148DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com
David。