This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450:快速软启动功能

Guru**** 2927970 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, LMR14050, LMR51450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418365/lmr51450-quick-soft-start-function

器件型号:LMR51450
主题中讨论的其他器件:TPS62903LMR14050

工具与软件:

嗨、团队:

您能否介绍一下您是否有推荐的支持36V 输入电压和小于或等于0.5ms 的固定软启动时间的直流/直流转换器? 即 TPS62903@17V

还是支持36V 输入电压且具有可调软启动功能的直流/直流转换器、以实现0.5ms ss 时间?

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们没有具有0.5ms 软启动功能的转换器。

    我们具有可调软启动功能的转换器的调节时间只能超过内置时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、ö m

    如果 LMR14050可以将软启动时间调整为0.5ms?

    如果 内置时间是 最短可控导通时间?

    如果可行、是否有更具成本效益的建议?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Ton-Min 与软启动无关。  对此进行分析

    对应于 HS FET 可以保持导通的最短时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您的意思是、内置的时间是  HS FET 可以保持准时? 我可以在数据表中找到哪些数据?

    那么、您的意思是 LMR14050无法将软启动时间调整为0.5ms、对吧?

    您能否确定您的产品线中的哪个器件可以支持最快的软启动?

    谢谢

    Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您在数据表中看到的 Ton-Min 与 HS FET 占空比时间相关、而与无关  

    软启动时间。   

    LMR51450的数据表未显示软启动时间;仅在数据表文本中作为典型值提及。

    对于其他数据表、您可以在 EC 表中的"软启动"时间下找到它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的答复、但我仍然感到困惑、 LMR14050是否可以将软启动时间调整为0.5ms? 您的产品线中的哪个器件可支持最快的软启动?

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我把您的帖子分配给正在10月份处理 E2E 的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、

    对于 SIMPLE SWITCHER 来说、0.5ms 软启动速度相当快。  LMR51450是一款具有更高效率和 EMI 的较新器件、我们建议使用它来替代 LMR14050。 它具有5ms 的内部软启动时间。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    您能否检查  LMR14050的最快软启动时间?

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    您可以帮我检查此案例吗?

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:

    可能的最短软启动时间为3.2ms

    此致、

    Rahil