This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025A:LM5025A 电路问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5025A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423371/lm5025a-lm5025a-circuit-issue

器件型号:LM5025A

工具与软件:

您好!

我想问一下、为什么在 LM5025A 中增加这两个组件会导致输出电压从5V 上升到7.5V、并随输入电压升高?

例如:当输入电压为36V 时、输出电压为7.5V;当输入电压为45V 时、输出电压升至10V。

我的电路规格如下:

  • 输入电压:36V-60V
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:0-20A
  • 频率:230kHz
  • 匝数比:12:2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要测量 C17的电压-其电压会限制 Q5和 Q6续流、从而使输出电感能量从 C17流过 D5、然后产生更高的输出电压。 您还需要检查反馈环路、看起来已达到饱和、无法降低占空比。

    C17基本上会使次级侧变成峰值电荷、因此较高的 Vin 峰值电荷会导致较高的 Vout。 您可以增大 C17来帮助解决问题、同时进行反馈环路调整。

    我建议您与这个电路的原始发明者交谈以获得帮助。 我们不熟悉这个电路、因此可能不能提供很好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我按照您的说明进行了操作、因此我获得了所需的输出电压。 但是、来自 IC 的 OUT_A 和 OUT_B 的 PWM 信号无法正常工作。 在 Vin 为48V、Vout 为5V、230kHz 且 Iout 为0A 时出现这种情况。

    该电路的发明者没有回应我:(.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为同样的原因。 电容器使次级侧与二极管类似、因此在峰值电荷中、脉冲宽度变得非常小、并且由于输出电压已经在调节结束、因此占空比必须为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我现在是否需要调整反馈环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是峰值电荷、由于占空比无法进一步缩小、因此占空比必须为零或跳过脉冲、反馈环路无法提供太大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否意味着我将无法实现满负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要进行测试才能找出答案。