This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:REGN LDO 未开启

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423405/bq25798-regn-ldo-is-not-turning-on

器件型号:BQ25798

工具与软件:

您好!

我们遇到 REGN LDO 未打开且电池未充电的问题。

我们 在如下所示的各种测试点测量了电压

输入电压= 5V
电流消耗= 0.00A
REGN = 0.018V
PMID = 4.98V
SDRV = 0V
PROG = 0V
TS 引脚= 0V
HIZ = 0V

但是、我们能够在 I2C 上与 BQ25798进行通信。 其中、我们读取了所有故障寄存器、但未发生故障。 我们还读取了处于复位(0)状态的 EN_HiZ。 还能够读取某些器件的 ADC Vbus 电压。

请针对 REGN LDO 未开启的这一问题提供解决方案。 如需更多详细信息、请联系我们

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    ILIM_HIZ 引脚= 0与 EN_HIZ=1相同。  充电器处于高阻态。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN_HiZ 其寄存器位为0表示其处于高阻态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ILIM_HIZ 引脚= 0与 EN_HIZ=1相同。  充电器处于高阻态。  
    如果是这种情况、那么、退出高阻态的过程是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:  

    如果 ILIM_HIZ=0、则无法退出高阻态状态。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否意味着 IC 已损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    如果施加 VBUS >UVLO~3.5V 且 REGN 未达到5V 电压、则 IC 损坏(或 REGN 引脚上有焊接短路)。  如果 REGN =5V 且 ILIM_HIZ 引脚= 0V、则 IC 处于高阻态、这意味着转换器不会开关、因此无法调节电压、也无法为负载或电池充电电流提供电流。  在高阻态模式下、电池向 SYS 提供负载电流。

    此致、

    Jeff