This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B84-Q1:TPS7B8401QWDRBRQ1的设计原理

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS7B84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424544/tps7b84-q1-design-principle-of-tps7b8401qwdrbrq1

器件型号:TPS7B84-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM317

工具与软件:

嗨、团队:

TPS7B8401QWDRBRQ1的设计原理是否与 LM317相似? 输出是否受 Iadj 的影响?

我们以前使用过 LM317、电压为24V 到18V。 Iadj 精度偏差很大、因此我们更改为 TPS7B8401QWDRBRQ1。

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lilian、  

    在所有具有电阻分压器反馈网络的 LDO 中、FB/ADJ 引脚电流都会向 VOUT 提供电流。 但是、对于 TPS7B84-Q1、要忽略 VOUT 公式中的 FB 引脚电流误差项、请将反馈分压器电流设置为电气特性表中所列的 FB 引脚电流的100倍。 该设置可提供最大反馈分压器串联电阻、如以下公式所示:

    R1 + R2≤VOUT /(IFB× 100)  

    那么、VOUT 的表达式为:

    VOUT = VFB×(1 + R1 / R2)  

    此致

    Ishaan