This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ8050的 PWM 引脚很容易损坏

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423996/bq3050-the-pwm-pin-of-the-bq8050-is-easily-damaged

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQ8050

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

    我们的新一批产品 BQ8050 PWM 引脚损坏的概率非常高、高达5%。  我们想知道哪些硬件原因可能会导致 BQ8050 PWM 引脚损坏

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪些笔?

    您使用的是 BQ3050?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    下面是详细说明

    我们有一个项目使用8050 RC6来执行 PWM 功能、市场反馈有5%的机会发生 RC6损坏、引脚无法发送 PWM;我们进行了一些测试(例如下拉引脚或将其设置为非常高的级别)、但没有再次发生损坏;

    我们使用 BQ8050芯片

    期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ8050是一种通用的硬件平台、我们有许多设备采用8050硬件、您能更具体地说一下吗?

    一般来说、我会说不要超过任何引脚上的绝对最大值、因为这会造成损坏。

    此致、

    Diego