This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:在充电和放电过程中、FCC 值突然跳至0、Help!!!

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418055/bq27z561-r2-during-the-charging-and-discharging-process-the-fcc-value-suddenly-jumps-to-0-help

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

您好:

请提供帮助
在充电和放电过程中、FCC 值突然跳至0、但经过一段时间后、它返回至较小的值或恢复至正常值
附件为机器日志和库仑计 GG 文件。
请注意、GG 文件中的 Ra 选项卡异常、电池阻抗较高(器件过度充电)。 使用日志工具(例如 Notepad++)打开设备的日志、其中 leared_cap 为 FCC。
电池阻抗过高且 FCC 值更新为低电平是正常现象、这表示电池的老化容量已衰减、无法理解更新为0、请帮助回答。

 e2e.ti.com/.../chg_2600_dcg_5F00_GG.gg.csv

谢谢 youe2e.ti.com/.../charger_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiyang、

    是的、Ra 表中的前2个网格点异常高。 当您第一次完成学习周期时、您是否保存了 gg 文件? 如果是、您可以发送它来比较 Ra 表现在是什么以及学习周期何时完成。 您的测试应用哪种类型的负载?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、ć

    这是第一个 GG 文件 被绞死
    库仑计用于锂离子聚合物、可用作手机电池。μ A

    谢谢、

    e2e.ti.com/.../the-flist-cycle.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新充电和放电日志数据

    e2e.ti.com/.../chg_2600_dcg_2D00_0927.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiyang、

    如果将原始 gg 文件编程到电量计上、则会解决该问题。 Ra 表更新为这些值是奇怪的。 这不是预期行为。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果已重新烧录 GG 文件、则可以将 Ra 选项卡更新到正常水平、但存在此问题的电池无法通过重置和站立学习进行更新。
    理论上能否解释 Ra Tab 的值为何如此大? 为什么 FCC 在更新更大的值后报告0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiyang、

    问题可能在于此应用所使用的较大放电。 电量监测计不会看到较大的放电、以及为什么 FCC 值会下降。 但是、奇怪的是、FCC 值报告为低至353。 您使用的电池的标称容量是多少。

    我建议尝试将负载选择更改为6。 并将 User Rate -mA 更改为-4900。  这可能提供更好的电量监测。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adrian

    电池的额定容量为5000mA、最小容量为3020g 4900mA

    从 RA 选项卡中可以看出、ra0和 RA1存在巨大差异、即100%SOC 至88.9%SOC 段中的阻抗补偿存在问题、导致 FFC 0。
    那么、RA 值计算的逻辑是什么? 如何计算 RA 值与 FCC 值之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiyang、

    要了解有关 Ra 计算和 FCC 计算的更多信息、请阅读此文档: https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf?ts = 1728513160058

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你
    可能的原因尚不清楚。 根据您的分析、这种 情况是否有其他可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiyang、

    我不知道导致此行为的任何其他原因。 测试不同的负载模式和负载选择有助于缓解这一问题。

    此致、

    Adrian