This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:EN 上电、Vout 波形确认

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424179/tps548a28-en-power-up-vout-waveform-confirm

器件型号:TPS548A28

工具与软件:

大家好、 团队成员:

该主题将共享给客户。

他们需要确认以下输出波形是否是我们器件上的正常行为。 下面的红色圆圈:

数据表图片太小、无法确认这一点。

BR、

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:  

    这是有负载还是无负载? 您是否可以将时分更改为1ms/div? EN 是由开关还是外部源使用?

    只有此器件会出现这种情况吗?

    此致!
    Ryan