This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120-Q1:寄存器写入之间的间隔

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424217/tps929120-q1-interval-between-register-writes

器件型号:TPS929120-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能 回答以下问题吗? 谢谢!

1. 我可以以20ms 的间隔写入 PWM 寄存器(PWMx)和 IOUT 寄存器(IOUTx)吗?  

 通道启用寄存器(CONF_EN0)是否支持高频(<20ms)写入?  

3.是否存在无法以高频率写入的寄存器? 如果是、请告诉我。

谢谢。

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy、  

    对第1项和第2项为"是"。  

    FlexWire 频率为10k~1M 波特率。 您可以使用 10k~1M 范围内的波特率读/写寄存器。