This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ7695202–quot;TS1 Config"寄存器读取

Guru**** 1800230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423214/bq76952-bq7695202-ts1-config-register-read

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

           目前、我的一个项目使用 BQ7695202 BMS IC。  在 TS1 Config 寄存器 I 中设置值0x07。 我想读一下、它被保存为0x07或不是...

它是否是一个可读寄存器? 如果它是可读的、那么我将使用什么命令来读取它?

谢谢、此致


Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    是的、可以读取 TS1寄存器来查看它是否设置为热敏电阻。 如中所列、命令应该为0x70 表12-1. 直接命令表(续) 找到此培训系列的所有内容。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Alexis、

               我通过使用 DirectCommands (0x70、0x00、R)来知道;我们可以读取 TS1Temperature 的珍珠。

    但我 想读取 TS1Config 中是否存在0x07的值。 这意味着我要读取"TS1Config"寄存器而不是 TS1Temperature (0x70)寄存器。

    谢谢、此致


    Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak 您好、

    为困惑道歉。 要直接读取 TS1 Config 寄存器来查看其是否配置正确、请阅读并按照进行操作 第3节读取和写入 RAM 寄存器 BQ769x2软件开发指南中提供的。 表13-37. 数据存储器表(续) BQ76952技术参考手册中的 说明应帮助您了解要读取的特定地址。

    此致、
    Alexis