This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54-Q1:反激式控制器的选择

Guru**** 1774975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423521/ucc28c54-q1-choice-of-flyback-controller

器件型号:UCC28C54-Q1

工具与软件:

你(们)好

我目前正在使用隔离电源。 根据我查找的内容、反激式拓扑似乎符合我的规格(Vin ~ 24VDC、Vout = 24VDC、Iout = 5A)。

我遇到过几个控制器- UCC28C4x 和 UCC28C5x。 但是、该设计的占用空间超出了我可以容纳的空间。 [ https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B28BF41638BEF513]

有什么技巧可以缩小它吗? 是否有任何备选的 IC 建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件采用 DGK 封装-尺寸非常小。 您可以使用这些器件的 DGK 封装来实现小尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道选择更小的封装可以减小尺寸。 但是、我想知道是否有方法可以减少元件的数量。 也许、为了减小占用空间、改变架构以牺牲一些调节。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先设计您的电路、然后发送电路给我们、帮助我们了解是否可以跳过任何内容。