This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:电路设计不工作

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS6521825, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423563/tps6521825-circuit-design-not-working

器件型号:TPS6521825
主题中讨论的其他器件:AM3352、、 TPS65218

工具与软件:

您好!

我设计了一个电路、使用此 PMIC 为 AM3352BZCZ30解决方案以及  正常使用所需的 DDR3L 和 eMMC 供电。

测试电路后、无法为 PMIC 加电-此时 AM3352上没有 FW、因此上拉了 PWR_EN、但根据我在数据表状态机上看到的信息(图8-34)、这不是必需的。

我要打赌一些细节,我必须从设计中遗漏。 我按照数据表中的建议进行操作、并将 AC 引脚接地(连接外部电源后、电路板应立即为 PMIC 供电)。 我想这可能是由于具有一个悬空的 PB 引脚并对其施加了100k 的上拉电阻、但它并没有解决问题。

我正在重新阅读数据表、以尝试找到可能不正确的问题、但到目前为止似乎找不到该问题。 您能给我一些帮助吗?

以下我附上了我 实施的原理图,以征求您的意见。 提前感谢您。

e2e.ti.com/.../TUX100_5F00_MainBoardl_5F00_V100_5F00_Power_5F00_Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    正如您提到的、我注意到 PB_IN 引脚是悬空的。 如果您的设计中未使用按钮、请 通过100k 上拉电阻将此引脚连接到 IN_BIAS (SYS5V)。

    您是否能够在所有 SYS5V、PWR_EN、nWAKEUP 和其中一个输出下捕获任何波形? 这样我可能会更好地了解这里会发生什么。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我发现并非所有输出都处于低电压值、只有其中的两个(V_core 和 V_3V3、在以下表格中用粗体标出)仍可达到其完整输出(巧合的是、在 PB 上拉后执行的所有测试仅测量这两个值、因此我没有发现其他测试良好…)

    文件夹

    标称电压

    测试点

    如何测量

    V_DDR

    1.35 V

    C38.

    1.38.

    V_MPU

    1.1伏

    C40

    1.14.

    V_core

    1.1伏

    C41

    0.89

    V_3V3A

    3.3V

    C26.

    1.777.

    V_1V8

    1.8V

    C27.

    1.8

    VRTC

    1.8V

    C39

    1.8

    VDDS_DDR

    1.35 V

    C167

    1.38.

    以下是您要求的测量值(在所有测量值中、A 为 SYS5V):

    B 是 V_core

    B 为 V_3V3

    B 为 nWAKEUP、第一个映像处于上电状态、第二个映像处于稳态。

    B 为 PWR_EN、第一个图像处于上电状态、第二个图像处于稳态。

    我发现、即使在测量了大约一分钟后、PWR_EN 和 nWAKEUP 也没有改变状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    感谢您分享输出值和波形! 我注意到、这些 V_CORE (VDCDC1)和 V_3V3A (VDCDC4)值与 TPS6521825的默认电压设置对齐。
    我认为这些值可能会与某些 TPS65218相混淆 D0 、这是一个等效的 PMIC 器件、但具有不同的默认输出电压值。  

    您的系统中是否使用了 I2C? 您可能需要写入控制寄存器以更改这些输出值。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、这确实是个问题、我对相似之处感到困惑、最后选择了默认电压值错误的电压值...
      数据表的某些图像和表 从简介页面指示不同的默认值、这没有帮助:


    我可以自行纠正问题、并使用正确的元件验证电路、非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruben:  

    我同意、有些数字令人误解。 我希望有可能对该数据表进行更新、以避免未来产生任何混淆。  
    很高兴我们发现了这个问题、很高兴能够提供帮助!

    此致、  
    Sarah