This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:逻辑输入—IN+、IN–和 RST/EN 泄漏电流

Guru**** 2380810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424468/ucc21750-logic-inputs-in-in-and-rst-en-leakage-current

器件型号:UCC21750

工具与软件:

大家好!

在数据表中、IN+、IN-和 RST/EN 的漏电流指定为90µA。

该漏电流是由内部上拉电阻还是下拉电阻引起的? 例如、5V/55k Ω= 90.9µA……

谢谢

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:  

    可以、漏电流是由内部上拉/下拉电阻器产生的。  

    谢谢!  

    Vivian