This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:UCC21750和 TXS0108E-Q1之间的接口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424207/ucc21750-interface-between-ucc21750-and-txs0108e-q1

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: TXS0108E-Q1

工具与软件:

您好!

我们现在使用 UCC21750 进行驱动。 初级侧我们使用5V 电源、所有信号引脚(IN+、IN-、RDY、FLT、RST)都由电压电平芯片 TXS0108E-Q1驱动。  TXS0108E-Q1适用于从3.3V 到5V 的电压转换。

然而、当在 IN+、IN-或 RST 上提供高电平信号时、TXS0108E-Q1的输出信号(或 UCC21750的所述输入信号)被钳位到2.5V。

我们已  分别尝试测试 UCC21750和 TXS0108E-Q1、两者都能正常运行。

那么、 TXS0108是否与 UCC21750不兼容? 我在数据表中找不到太多证据。 我们曾发现 TXS0108E-Q1具有4k Ω 的上拉电 阻器、而 UCC21750 IN+具有55k Ω 的下拉电阻器。 但它似乎不应将电压钳位到2.5V、这非常令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:  

    UCC21750具有 IN+和 nRST/EN 引脚的内部下拉电阻。 IN+ PD 的典型值为55k Ω、但可能因温度或器件而异。 nRST/EN 具有一个50k Ω 的典型下拉电阻器。 IN-的上拉电阻典型值为55k Ω。 但是、没有将电压"钳制"到特定值的内部结构。  

    我看到您还向 TXS0108团队发布了一个问题-让我们看看其他团队可以提供哪些信息。  

    谢谢!  

    Vivian