This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58:UCC28C58

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424566/ucc28c58-ucc28c58

器件型号:UCC28C58

工具与软件:

你好

我将设计一个升压转换器、并使用 UCC28C58进行控制。 转换器的开关频率为40kHz、 我需要大于50%的最大占空比运行。 此 IC 能否以40kHz 的频率提供开关信号? 有一个 Fosc 初始精度规格。 数据表的 PG-7中指定的最小值为50.5kHz。 不确定、但这是否与控制器可生成的最小开关频率相关。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以在40kHz 上工作。