This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:借助具有 EEPROM 的 TPS25751进行 BQ25756配置

Guru**** 1774975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, PMP41062, TPS25751, USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423990/tps25751-bq25756-configuration-via-tps25751-with-eeprom

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756PMP41062、、 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL

工具与软件:

您好!

我们正在基于 TPS25751+BQ25756开发 DR 电池充电器、这与 PMP41062参考设计类似。

将使用外部 EEPROM 存储由 USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 创建的配置。

BQ25756的 JEITA 温度曲线不是  USBCPD-APPLICATION-CUSTOMIZATION-TOOL 定义的配置的一部分、因此根据我们的了解、BQ25756将 在复位后获取这些寄存器的默认值。  我们希望使用不同的值配置这些 JEITA 曲线。

是否有办法将它们存储在 EEPROM 中、以及让 TPS25751使用其余参数将它们发送到 BQ25756?

是否有任何有关 EEPROM 存储器映射的文档? 即哪些参数存储在哪个地址

系统中有一个 MCU、我们可以连接到 I2Cc 总线。

我们是否可以通过我们的 MCU 重新配置 BQ25756、而不会干扰将 TPS 作为 I2C 总线的控制器? 上电后执行一次是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:  

    您可以利用4CC 命令"I2Cw"让 MCU 指示 TPS25751 通过 I2Cc 引脚写入 BQ25756。 TPS25751主机接口技术参考手册中记录了命令详细信息。  

    强烈建议不要重新配置 EEPROM、因为这可能会导致 PD 映像损坏。 从 USBCPD 应用程序自定义工具生成的二进制映像不包含任何用于重新配置 JEITA 温度曲线 BQ25756的字段。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin