请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25830A-Q1 工具与软件:
您好!
客户正在为15W 单端口充电器准备两个概念。
1.通过15W + Re 驱动器进行充电/通信。
2.仅15W 充电。
e2e.ti.com/.../15W_2D00_ReDriver_2800_w-backlight_29005F00_V1.00_5F00_240926_5F00_print.pdf
如果我跳过我查看过的 Re 驱动器原理图中的 Re 驱动器并使用它、我可以将其用于15W 充电操作吗?
目的是在一个 PCB 中同时使用这两个概念。