This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:FB 引脚短接时 COMP 引脚电流

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424247/ucc28c42-comp-pin-current-when-fb-pin-shorted

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

您好!

在 UCCx8C4x (REV I)的新的和更新的数据表中、添加了 FB 引脚短路且 Current = 5.5mA max 时的新 COMP 引脚拉电流线

1.为什么会有新的行为?

2.是像它的方式,还是 IC 中的某种改变?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这不是一个规范。 但有些设计会以某种方式使用它、因此这是添加的。

    2.旧的设备与这种电流约2.5mA。 新功能是关于5.5mA。