This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25185:关于一般原理图设计和 SYS 连接的帮助

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423323/bq25185-help-with-general-schematic-design-and-the-sys-connection

器件型号:BQ25185
主题中讨论的其他器件: TLV755P

工具与软件:

大家好!

我将更换电池充电器型号、这样能够拥有更灵活的版本、既能连接太阳能电池板、又能在1000mA 处为电池充电。

我对 SYS 与 Q1 (DMG2307L)的连接有一些疑问。  

此外、我考虑默认情况下保持 STAT1和 STAT2断开、避免连接到 LED。

这些解决方案是否正确? 原理图通常看起来是正确的(电阻器和电容器值以及连接)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saulo

    以下是我对原理图的评论:

    1. 如果不使用 STAT1或 STAT2、则它们可以保持悬空、因为它们是开漏输出。 仅当您要使用状态信号时、才需要在这些引脚上连接一个上拉电阻器、该信号也可以连接到 MCU 的 IO 引脚。 此外、应将 LED 的阴极连接到 STAT1和 STAT2、同时向上拉阳极。
    2. 我看到您正在使用分压器来测量电池的电压。 请记住、这会消耗电池中的电流。
    3. 我认为 TS/MR、ILIM/VSET 或 ISET 的配置没有任何问题。 我建议在 ISET 上使用容差为±1%或更佳的电阻器、以更大限度地减小充电电流误差。
    4. 我建议将 BQ25185的 SYS 连接到3.3V 线性稳压器的 VIN。 由于 BQ25185具有电源路径、3.3V 线性稳压器将在插入适配器时从其接收电源。 当未插入适配器时、3.3V 线性稳压器将通过内部 BATFET 由电池供电。 但是、这最终取决于您的特定应用的目标。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    感谢您的反馈。 我更改了原理图的几个部分。

    1.订正。 下图显示了每个 STAT 的一个开路跳线、但我正在考虑删除它们并使其保持连接。

    2.我知道这一点。 考虑移除(或使用断开的跳线以在测试阶段帮助降低电池的消耗量)。

    3.注释。

    4.订正。 我将 SYS 连接到 U10的 VIN。 我应该更加仔细地看一看 VIN 电容器的值或者它们对您来说是否合适?

    此致、

    Saulo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saulo

    1. 已修订。 下图显示了每个 STAT 的一个开路跳线、但我正在考虑删除它们并使其保持连接状态。

    我建议将 LED 上拉至线性稳压器的3.3V 输出、而不是 VSYS。 这样、LED 在打开时消耗的电流将更低。

    2. 我知道这一点。 考虑移除(或使用开路跳线以帮助测试阶段消耗电池电量的程度)。[/QUOT]

    如果您正在为您的设计寻找电池电量监测计、我建议搜索电量 监测计产品系列

    4. 已修订。 我将 SYS 连接到 U10的 VIN。 我应该更仔细地了解一下 VIN 电容器的值或者您认为它们是否合适?

    请参阅 BQ25185数据表中的第9.2.2.3节"建议的无源器件"。 对于原理图中的 BQ25185、VIN、SYS 和 BAT 上的电容大小在我们的建议范围内。

    对于 3.3V 线性稳压器、德州仪器(TI)提供 TLV755P、它在输入和输出引脚上与1uF 电容器一起工作时可保持稳定。 通常、VSYS 上的电容越大、流入 VSYS 的浪涌电流就越大。 我建议 查看您当前使用的线性稳压器的数据表、以了解其输入和输出引脚上建议使用的电容值。

    此致、

    Alec Lehman

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Alec

    1.好的, 这是有道理的。 修正了它。

    2.在使用屏蔽层扩展功能时、我会移除该功能并添加一个电池电量监测计。

    3/4. 我们正在使用600mA 线性稳压器、而 TLV755P 的输出为 500 mA、因此我们将保留电流并观察电容器(在红色框内)、同时考虑您关于浪涌电流的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saulo

    我很乐意提供帮助。 如果您有任何其他问题或遇到任何问题、请随时联系。

    此致、

    Alec Lehman